Miért kapcsol le az MQ szivattyú üzem közben?

Lehet, hogy szárazonfutás következett be; a szívócsövet teljesen fel kell tölteni. Lehet, hogy túl magas a közeghőmérséklet (> 35°C), lehet, hogy túl magas a környezeti hőmérséklet (> 45°C), lehet, hogy a motor túl van terhelve; ellenőrizze a szivattyútengely szabad mozgását, lehet, hogy a tápfeszültség túl alacsony, ellenőrizze a csatlakozást. Ilyen munkához kérje egy szakszerviz véleményét.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati