Miért kapcsol gyorsan ki-be az MQ szivattyúm?

A szívócső szivárog, vagy a víz levegőt tartalmaz. Ellenőrizze, hogy van-e visszafolyásgátló a szívócsőben és az megfelelően működik-e. A légüstben az előfeszítési nyomás helytelenül van beállítva. Az előfeszítési nyomás legyen 1.7 - 1.7 bar. Ilyen munkához kérje egy szakszerviz véleményét.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati