Mi a vízütés és mi okozza?

A vízütés egy nyomáslökés, amelynek oka a csővezetékben a folyadékáramlás sebességének gyors változása. Ezt a jelenséget vízütésnek nevezik, mert a nyomáslökéseket gyakran olyan zaj kíséri, amelynek hangja olyan, mintha a csővezetéket kalapáccsal ütögetnék.

Kútba történt telepítéseknél a vízütés általában akkor fordul elő, ha a) a szivattyú után a termelőcső meghosszabbításba a visszacsapószelepet a víz szintjénél több mint 9 m-rel magasabbra telepítették, vagy b) a szivattyú után a termelőcső meghosszabbításba épített visszacsapószelep ereszt, ugyanakkor az e fölötti szintre szerelt visszacsapószelep jól zár. Mindkét esetben részleges vákuum keletkezik a lefolyócsőben. A szivattyú következő indításakor a víz nagy áramlási sebességgel feltölti a vákuumot és nyomást fejt ki a zárt visszacsapószelepre és a csővezetékben lévő statikus vízoszlopra, ezáltal nyomáslökés vagy vízütést okozva. Ez a nyomáslökés megrepesztheti a csővezetékeket és eltörheti a csőcsatlakozókat, és károsíthatja a szivattyút és a motort is. Ha a nyomáslökés bekövetkezik, a rendszer le kell kapcsolni, és a helyszínre kell hívni a szivattyú telepítőt, hogy megoldja a problémát.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati