Mi történik, ha a szivattyú messze a görbéjének jobb széle közelében üzemel?

Ha egy szivattyú messze a görbéje jobb széle közelében üzemel, ez egyszerűen annyit jelent, hogy a szivattyú olyan szállítási teljesítményt ad le, amelyre nem tervezték. Másként fogalmazva: A szivattyú túl kicsi ahhoz a térfogatáramhoz, amennyit a rendszer igényel. Ha a szivattyút ebben a tartományban üzemeltetik, akkor károsodhat a szivattyú és a motor.

A szivattyút mindig a kisebb és a nagyobb szállítási teljesítmény határok között kell üzemeltetni. Ideális esetben a szivattyút a legnagyobb hatásfokú ponthoz a lehető legközelebb kell működtetni, hogy biztosítható legyen a hosszú élettartam és minél kevesebb legyen az energiafogyasztás.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati