Mi történik, ha a szivattyú messze a görbéjének bal széle közelében üzemel?

Ha a szivattyú a görbéje bal oldalának széle közelében üzemel, az egyszerűen azt jelenti, hogy a szivattyú nagy nyomást hoz létre, de nagyon kicsi vagy elhanyagolható szállítási teljesítmény mellett. A nagy nyomás a szivattyún belül mechanikai feszültségeket kelt a járókerék egységben ezzel pedig megnöveli a motor csapágyaira jutó nyomást. Szélsőséges esetben ennek következtében károsodhat a szivattyú és a motor. Ha a térfogatáram a szivattyú szükséges minimális szállítási teljesítmény alatt van, a szivattyúzott közeg túlmelegedhet és károsíthatja a szivattyút. Ezért a szivattyút mindig a kisebb és a nagyobb szállítási teljesítmény határok között kell üzemeltetni. Ideális esetben a szivattyút a legnagyobb hatásfokú ponthoz a lehető legközelebb kell működtetni, hogy biztosítható legyen a hosszú élettartam és minél kevesebb legyen az energiafogyasztás.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati