Mire vonatkozik a „szívó mód” és „szívómagasság” kifejezés?

A „szívó mód” kifejezés olyan negatív bemeneti nyomású szívási állapotra utal, amelyben a szivattyúzott közeg megtáplálása a szivattyú szívócsonkjánál alacsonyabban lévő pontról történik, és amely kapcsolatban van a légkörrel (nyitott rendszer). Ez azt jelenti, hogy a szivattyú szívócsonkján fellépő nyomás kisebb, mint a légköri nyomás, vagy azzal egyenlő. A centrifugálszivattyúknak mindig elegendő hozzáfolyási nyomásra van szükségük ahhoz, hogy a jelleggörbének megfelelő szivattyúteljesítményt tudják szolgáltatni.

A rendelkezésre álló NPSH döntő fontosságú a megfelelő működéshez. Ez egy olyan rendszerparaméter, amelynek nagyobbnak kell lennie, mint az igényelt NPSH érték plusz egy legalább 0.5 m biztonsági ráhagyás.

NPSHA > NPSHR + 0.5 m biztonsági ráhagyás





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati