Hogyan viselkedik az MQ szárazonfutáskor?

A szárazonfutás riasztás bekapcsol, ha a motor 0.07 m³/h szállítási teljesítmény alatt üzemel, és a nyomás kisebb, mint a nyomáskapcsolón beállított nyomás. Ha ez az állapot egy percen át tart, a riasztás bekapcsol és a motor lekapcsol. Ezt követően az MQ 30 percenként megkísérli az újraindulást. Ha még 24 óra elteltével sincs víz, ami azt jelenti, hogy az összes újraindítási próbálkozás sikertelen volt, a szivattyút kézzel kell újraindítani. Még a riasztási feltételek fennállásakor is újra lehet kézzel indítani a szivattyút, az ON/OFF kapcsoló megnyomásával.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati