Hogyan működik az éjszakai csökkentett üzemmód?

Az éjszakai csökkentett üzemmód be van kapcsolva (ha így konfigurálták) a hőfejlesztő berendezés betáplálási hőmérséklete által.

Ha a betáplálási hőmérséklet 10-15 °C-nál jobban csökken több, mint két órán át és

és a hőmérséklet csökkenése legalább 0.1 °C percenként.

A szivattyú azonnal visszakapcsol normál módra, amikor a betáplálási hőmérséklet ismét megnövekszik 10 °C-kal.

Az éjszakai csökkentett üzemmód csak akkor működik, ha a szivattyút a hőfejlesztő berendezés előremenő vezetékébe telepítették.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati