Hogyan kell beszerelni egy víz alatt kábelt?

Mielőtt csatlakoztatja a víz alatti kábelt a motorhoz, ellenőrizze a csatlakozódugó épségét és tisztaságát. A telepítés megkönnyítésére, a kábel csatlakozó dugójának gumi alkatrészeit vonja be egy nemvezető szilikon pasztával. A kábelt rögzítő csavarokat az alábbi meghúzónyomatékokkal kell meghúzni:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati