Fűtési rendszer vízzel való feltöltésének követelményei

A német VDI 2035 szabvány 1. része már 2005 óta érvényes, a VDI 2035 szabvány 2. része pedig 2009 óta. Ezek az irányelvek a technológia elismert szabályait reprezentálják. A folyamatos műszaki fejlődést valamint a hatásfok növelése és az energiaoptimalizálás azt jelent, hogy a korszerű hőgenerátorok és fűtési szivattyúk kisebb tűrésekkel tervezhetők, mint régebben. Ezek a technikai eredmények egyre nagyobb igényeket támasztottak a rendszerben szivattyúzott közeg iránt is, ahogy ezt a VDI 2035 definiálja.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati