Glikol a búvárszivattyúk motorjaiban

Azért, hogy szállítás és tárolás közben megvédjük a fagyás okozta károktól, az SP szivattyúkat víz-glikol keverékkel védjük. Habár a glikol nem mérgező, a '0' (WHC 0 = vízre nem veszélyes) vízminőség-veszélyességi osztály megszüntetése után ez az anyag '1'-es (WGK 1 = kismértékben veszélyes a vizekre) vízminőség-veszélyességi osztályúvá vált. Habár a fent említett csoportra vonatkozik a 200 l/kg minimumhatár, egyes területi szintű vízgazdálkodási hivatalok külön szabályozást írnak elő a motorfolyadékokra, hogy ezek teljesen glikolmentesek legyenek. A szivattyú telepítése előtt, kérjük, forduljon az illetékes, területi szintű vízgazdálkodási hivatalhoz

ebben az ügyben. Egyszerű dolog a motorfolyadékot leengedni egy adott helyszínen és helyébe normál csapvizet tölteni (lásd az üzemeltetési utasításokat).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati