Az új Hilge szivattyú vezető pozícióban

02/03/2014

Hilge

Amikor a nemzetközi szaklapok, a Chemie Anlagen Verfahren és a Chemical Plant &Processing, megnevezte 2013 legjobb alkotásait, egy új típusú szivattyú került a dobogóra.

 A német Chemie Anlagen Verfahren (CAV) és annak nemzetközi testvérmagazinjának a Chemical Plant& Processing (CPP) olvasói számára nem volt kétséges a döntés, amikor a „legjobbat a legjobbak közül 2013" választottak. A versenyben 12 másik "best of the Month" termék és innováció közül az új típusú higiéniai szivattyú a GHP a Grundfos HILGE-től végzett az élen két másik termékkel.

Az egyfokozatú szivattyúk a F & B –HYGIA jellemzőire épülnek , melyeket tovább optimalizáltak, hogy megbízható működést biztosítsanak a nehéz körülmények között tisztítási folyamatokban. Például képesek kezelni a magas gáztartalmú folyadékokat, melyek így használhatóak a gyógyszeripar CIP (Clean-in-Place) rendszereiben.

- Hozzátettünk még néhányat a kíváló tulajdonságokhoz, és egy nagyszerű terméket hoztunk létre, ami innovatív és megbízható. GHP vonallal bővítettük a palettánkat és egy olyan terméket hoztunk forgalomba, amely egyesít számos erős vonást és tesz használhatóvá széles körben a tejfeldolgozótól az élelmiszer-feldolgozás területéig. - mondja Stephan Göttsche, a Grundfos német gyártóvállatainak ügyvezetőigazgatója

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati