25 család kapta meg a gyártóvállalat élelmiszer- és tisztítószer adományát Tatabányán és Székesfehérváron

25/11/2012

Adomány

Az október végén zajló adománygyűjtés nagyon eredményesen zárult:

• összesen 237 darab termék,
• ebből 116 kg élelmiszer és
• 28 kg tisztítószer, azaz
• ÖSSZESEN 144 kg adomány gyűlt össze.

A gyártóvállalat adományát Tatabányán a TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ a Mosolygós Gyermekek Alapítvánnyal közösen, Székesfehérváron a SZÉNA Egyesület a Családokért osztotta szét 25 rászoruló, helyi család között, amit ezúton is nagyon köszönnek nekünk, Nektek!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati